2.2.1.2 【E1】の場合

ホスト・マシン,E1,および必要に応じてターゲット・ボードを接続します。

接続方法についての詳細は,E1のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

図 2.2

ホスト・マシンとデバッグ・ツールとの接続例【E1】

注意 1.

ターゲット・ボードとの通信方式として,Low Pin Debug Interface(以降,LPD通信方式と略します)のみをサポートしています。

注意 2.

デバッグMCUボードを使用する場合の接続例については,デバッグMCUボードのユーザーズ・マニュアルを参照してください。