2.12.6.3 他のパネルと連動させる

現在選択している行のアドレスをポインタとして,他のパネルで対応箇所を連動して表示させることができます(フォーカスの移動は行いません)。

ツールバーの ボタンをクリックすると,エディタ パネルと連動開始します。

ツールバーの ボタンをクリックすると,逆アセンブル パネルと連動開始します。

なお,再度クリックすることにより,連動を中止します。

備考

コンテキスト・メニューの[ソースへジャンプ]/[逆アセンブルへジャンプ]を選択することにより,現在選択している行のアドレスに対応するソース行/アドレスにキャレットを移動した状態で,エディタ パネル/逆アセンブル パネルがオープンします(フォーカスの移動を行います)。