2.14.1.2 プログラムを実行する

プログラムを実行します(「2.8 プログラムの実行」参照)。

パフォーマンス計測開始イベント/パフォーマンス計測終了イベントが設定されている命令が実行された際に,パフォーマンス計測を開始/終了します。

計測結果は,プログラムの実行停止後,[表示]メニュー→[イベント]の選択によりオープンするイベント パネルにおいて,パフォーマンス計測イベントして次のように確認することができます。

なお,このパフォーマンス計測イベントは,パフォーマンス計測開始イベント,またはパフォーマンス計測終了イベントのいずれかが設定された場合に,イベント パネルでのみ表示されるイベント種別です。

図 2.136

パフォーマンス計測イベント(パフォーマンス計測開始イベント/パフォーマンス計測終了イベント)の測定結果例