2.17.3 イベントのアドレスにジャンプする

次のボタンをクリックすることにより,現在選択しているイベントのアドレスに対応して,各パネルにジャンプします。

ただし,トレース・イベント/タイマ計測イベント/パフォーマンス計測イベント/ビルトイン・イベント(無条件トレース・イベント/Run-Breakタイマ・イベント)を選択している場合は,このボタンは無効となります。

 

選択しているイベントが設定されているアドレスに対応するソース行にキャレットを移動した状態で,エディタ パネルがオープンします。

 

選択しているイベントが設定されているアドレスに対応する逆アセンブル結果にキャレットを移動した状態で,逆アセンブル パネルがオープンします。

 

選択しているイベントが設定されているアドレスに対応するメモリ値にキャレットを移動した状態で,メモリ パネルがオープンします。