ルネサス
トレース・イベントを設定することにより,プログラムの実行過程において,任意の区間の実行履歴のみをトレース・データとして収集することができます。
なお,トレース・イベントは,トレース開始イベントとトレース終了イベントで構成されます。
この機能を使用するためには,次の手順で操作を行います。
2.12.3.1 トレース・イベントを設定する
2.12.3.2 プログラムを実行する
2.12.3.3 トレース・イベントを削除する
注意 1.
トレース・イベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.17.6 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。
注意 2.
【シミュレータ】 トレーサ動作中は,トレース開始イベント/トレース終了イベントの設定/削除はできません。