2.9.4.2 ブレーク・イベント(実行系)を削除する

設定したブレーク・イベント(実行系)を削除するには,エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,表示されているイベント・マークをクリックします。

また,イベント パネルにおいて,対象となるソフトウエア・ブレーク・イベント/ハードウエア・ブレーク・イベントを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックする操作でも削除することができます(「2.17.4 イベントを削除する」参照)。