2.10.3.3 値の表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより,このパネルの[値]エリアの表示形式を変更することができます。

表記

値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。

 

 

選択している項目の値を16進数で表示します(デフォルト)。

 

選択している項目の値を符号付き10進数で表示します。

 

選択している項目の値を符号なし10進数で表示します。

 

選択している項目の値を8進数で表示します。

 

選択している項目の値を2進数で表示します。

 

選択している項目の値をASCIIコードで表示します。

 

選択している項目の値表示の末尾に,その値の16進数表記を“()”で囲んで併記します。