ルネサス
デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックすることにより,CS+は接続しているデバッグ・ツールとの通信を切断します。
デバッグ・ツールとの通信を切断すると,メイン・ウインドウのステータスバーが,次のように変化します。
図 2.53
デバッグ・ツールを切断したステータスバー
注意
プログラム実行中にデバッグ・ツールを切断することはできません。
備考
デバッグ・ツールを切断すると,デバッグ・ツールと接続時のみ表示可能なパネル/ダイアログはすべてクローズします。