ルネサス
設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[タイマ]カテゴリ内で行います。
図 2.124
[タイマ]カテゴリ【IECUBE】
(1)
[タイマの分周率]
タイマ計測に使用するタイマ・カウンタ(120 MHz)の分周率を選択します(デフォルト:[1/1(8ns/0.6min)])。
注意
Run-Breakタイマ(「2.11.2 実行停止までの実行履歴を収集する」参照)は分周できません。