2.15.4.3
イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】
複数のイベントを設定した組み合わせブレーク・イベントの組み合わせ条件を編集します。
注意 | 選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ,この機能を使用することができます。 |
編集は,イベント パネルにおいて,編集したい組み合わせブレーク・イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択することでオープンする組み合わせ条件 ダイアログ【E1】【E20】にて行います。
組み合わせ条件を次のドロップダウン・リストより選択します。
OR
|
設定されたブレーク・イベントのうち,いずれか1つでも条件が成立した時点でブレークします(デフォルト)。
|
シーケンシャル
|
指定した順序で設定されたブレーク・イベントの条件が成立するとブレークします。
|
注意 | [OR]を選択した場合,2個までのブレーク・イベントを指定できます。
また,[シーケンシャル]を選択した場合,2番目までのブレーク・イベントを指定できます。 |
現在,組み合わせブレーク・イベントの対象として設定されているブレーク・イベントの詳細情報がリスト表示されます。
[組み合わせ]エリアにおいて,[シーケンシャル]を選択した場合では,ここでの表示順序が条件成立の順序となります。順序を変更する場合は,対象イベントを選択したのち,[上]/[下]ボタンをクリックします。
リセット・イベントは常に無効です。