2.15.6 イベントにコメントを入力する

設定した各イベントに対して,ユーザが自由にコメントを入力することができます。

コメントの入力は,コメントを入力したいイベントを選択したのち,[コメント]エリアをクリックし,任意のテキストをキーボードから直接入力します([Esc]キーの押下で編集モードをキャンセルします)。

コメントを編集したのち,[Enter]キーの押下,または編集領域以外へのフォーカスの移動により,編集を完了します。

なお,コメントは最大256文字まで入力することができ,使用中のユーザの設定として保存されます。