[ファイル]メニュー→[名前を付けてSFRデータを保存...]を選択することにより,名前を付けて保存 ダイアログをオープンし,SFRのすべての内容をテキスト・ファイル(*.txt)/CSVファイル(*.csv)に保存することができます(このパネル上での表示/非表示の設定に関わらず,すべてのSFRの値が対象となります)。
ファイルに保存する際は,SFRの値を再読み込みし,取得した最新の値を保存します。
ただし,読み込み保護対象のSFRの再読み込みは行いません。最新の内容を保存したい場合は,コンテキスト・メニューの[値を強制読み込み]を選択したのち,ファイルの保存を行ってください。