ローカル変数の内容の表示,および値の変更は,次のローカル変数 パネルで行います。
[表示]メニュー→[ローカル変数]を選択してください。
目的のローカル変数の内容を表示するためには,スコープ・エリアでスコープの選択をします。
ローカル変数 パネルでは,ローカル変数名や関数名を表示します。また,関数の引数もローカル変数として表示します。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,ローカル変数 パネルの項を参照してください。
図 2.98  | ローカル変数の内容の表示(ローカル変数 パネル)  | 
 
(1):[名前]エリア
(2):[値]エリア
(3):[型情報(バイト数)]エリア
(4):[アドレス]エリア
注意  | プログラム実行中は,このパネルには何も表示されません。 
プログラムの実行が停止したタイミングで,各エリアの表示を行います。  | 
 
 
ここでは,次の操作方法について説明します。
 
2.9.5.1  値の表示形式を変更する
2.9.5.2  ローカル変数の内容を変更する
2.9.5.3  ローカル変数の表示内容を保存する