アシンクロナス・シリアル・インタフェース(UART)用のシリアル・フォーマットの設定,変更を行います。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
UART系シリアル・インタフェースを選択しているシリアル ウインドウにおける次のいずれか
- | [編集]メニュー→[フォーマット設定...]を選択 |
[各エリアの説明]
ボー・レート
|
シリアルのボー・レート値(単位:bps)を整数で直接入力します。
|
転送方向
|
転送方向を選択します。
|
MSBファースト
|
転送方向をMSBファーストとします。
|
LSBファースト
|
転送方向をLSBファーストとします(デフォルト)。
|
データ・ビット長
|
送信データのビット長をドロップダウン・リストからの選択,または直接入力により指定します(デフォルト:7)。
|
ストップ・ビット長
|
ストップ・ビット長をドロップダウン・リストから選択します(デフォルト:1)。
|
パリティ
|
パリティ情報(パリティなし(デフォルト)/奇数パリティ/偶数パリティ/0パリティ)を選択します。
|
繰り返し
|
シリアル ウインドウの[自動送信]ボタンをクリックした際に,データ転送の繰り返しを行う場合,チェックします。
|
|
自動送信で最後のデータを送信した後,データの先頭に戻って自動送信を続けます。
|
|
自動送信で最後のデータを送信した後,送信を停止します(デフォルト)。
|
備考 | 選択可能な範囲については,使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。 |
[機能ボタン]
|
|
OK
|
設定を有効にし,このダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
設定を無視し,このダイアログをクローズします。
|