使用するデバッグ・ツールごとに,ホスト・マシンとの接続例を示します。
なお,プロジェクトで選択しているマイクロコントローラと接続可能なデバッグ・ツールの関係は次の表のとおりです。
| 
備考 | 表内における“(Serial)”または“(JTAG)”は,E1/E20をFINE通信方式,またはJTAG通信方式で使用する場合を意味します。 | 
| 
表 2.1 | マイクロコントローラの種類と接続可能なデバッグ・ツールの関係 | 
|  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
RX610, RX621, RX62N, RX62T, RX62G グループ |  |  |  |  |  |  | 
| 
RX630, RX631, RX63Nグループ |  |  |  |  |  |  | 
| 
RX63T グループ |  |  |  |  |  |  | 
| 
RX110, RX111, RX113, RX210, RX220 グループ |  |  |  |  |  |  | 
| 
RX21A グループ |  |  |  |  |  |  | 
| 
RX71M, RX64M グループ |  |  |  |  |  |  | 
 
2.2.1.1  【E1】の場合
2.2.1.2  【E20】の場合
2.2.1.3  【EZ Emulator】の場合
2.2.1.4  【シミュレータ】の場合