2.10 変数値を表示する

ソース・テキスト上の変数にマウス・カーソルを重ねることにより,“<変数名>=<変数値>”をポップアップ表示します。

この際の変数値の表示形式は,変数値の型に依存し,ウォッチ式の表示形式と同等です。

注意

この機能は,デバッグ・ツールと接続中で,ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となる機能です。

備考

ウォッチ式の表示形式についての詳細は,「CS+ デバッグ・ツール編」を参照してください。

図 2.19

変数値のポップアップ表示