ルネサス
次の操作により,文字列を複数行選択,またはブロック選択することができます。
なお,選択した内容は,[編集]メニューの[切り取り]/[コピー]/[貼り付け]/[削除]の対象となります。
注意
ブックマーク情報(「2.8 ブックマークを登録する」参照)は,選択内容に含まれません。
(1)
複数行選択を行う場合
-
左マウス・ボタンでドラッグ
[Shift]キーを押下しながら,[←]/[→]/[↑]/[↓]ボタンを押下
(2)
ブロック選択を行う場合
[Alt]キーを押下しながら,左マウス・ボタンでドラッグ
[Alt]+[Shift]キーを押下しながら,[←]/[→]/[↑]/[↓]ボタンを押下
図 2.6
複数行選択とブロック選択