名前を付けて保存 ダイアログ


ファイルに名前を付けて保存します。

図 A.15

名前を付けて保存 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ファイル]メニュー→[ 出力-タブ名 を保存]を選択

-

[ファイル]メニュー→[名前を付けて 出力-タブ名 を保存...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

保存する場所エリア

ファイルの保存先(フォルダ名)を選択します。

(2)

ファイルの一覧エリア

保存する場所エリア,および[ファイルの種類]で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

(3)

[ファイル名]

ファイルの名前(ファイル名)を指定します。

(4)

[ファイルの種類]

ファイルの種類(ファイル・タイプ)を選択します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

保存

保存する場所エリアで指定されたフォルダに[ファイル名],および[ファイルの種類]で指定された名前のファイルを出力します。

キャンセル

本ダイアログをクローズします。