ルネサス
端子配置では,端子配置表の左上に設けられた ボタンで端子配置表の表示項目を選択することができます。
なお,表示項目の選択は,端子配置表の左上に設けられた ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログで行います。
図 2.2
表示項目の選択
備考
表示項目の選択は,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。
チェック状態
該当項目を端子配置表に表示します。
非チェック状態
該当項目を端子配置表から非表示とします。