2.4.1 端子配置表の出力

[ファイル]メニュー→[端子配置表 を保存]を選択し,レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置表)を出力します。

なお,端子配置表の出力先は,[ファイル]メニュー→[端子配置表 を保存]を選択することによりオープンする名前を付けて保存 ダイアログで指定されたフォルダとなります。

図 2.4

端子配置表の出力

 

備考

端子配置表の出力形式は,CSV形式に限られます。