[端子番号]タブ


マイクロコントローラの各端子に関する情報を端子番号順で表示します。

図 A.8

[端子番号]タブ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置表]をダブルクリック

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[端子図]→[端子配置表]を選択したのち,[Enter]キーを押下

-

[表示]メニュー→[コード生成2]→[端子配置表]を選択

[各エリアの説明]

(1)

端子配置表エリア

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための“端子配置表”を表示します。

なお,本エリアの端子配置表は,端子番号順となっています。

以下に,端子配置表を構成する列を示します。

端子番号

該当端子の端子番号を表示します。

端子名

該当端子の端子名を表示します。

選択された周辺機能

該当端子の機能概要を表示します。

端子の方向

該当端子の方向を表示します。

備考

該当端子を使用するうえで注意すべき事項を表示します。