ルネサス
以下に,コード生成のウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。
表 A.1
ウインドウ/パネル/ダイアログの一覧
ウインドウ/パネル/ダイアログ名
機能概要
メイン・ウインドウ
CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウからCS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)に対する操作を行います。
プロジェクト・ツリー パネル
プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。
プロパティ パネル
プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。
端子配置表 パネル
マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述します。
端子配置図 パネル
端子配置表 パネルにおける情報の記述状況を表示します。
出力 パネル
CS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)の操作ログを表示します。
名前を付けて保存 ダイアログ
ファイルに名前を付けて保存します。