IronPythonを利用して,コマンド入力方式でCS+,およびデバッグ・ツールを操作します。
IronPython関数や制御文,およびCS+ Python関数を入力,実行します。
IronPython関数の結果を表示する場合はprint文を使用してください。
[[ファイル]メニュー(Pythonコンソール パネル専用部分)]
Pythonコンソール パネル専用の[ファイル]メニューは以下のとおりです(その他の項目は共通です)。
現在パネル上に表示されている内容を,前回保存したテキスト・ファイル(*.txt)に保存します。 なお,起動後にはじめてこの項目を選択した場合は,[名前を付けて Pythonコンソール を保存...]の選択と同等の動作となります。 |
|
現在パネル上に表示されている内容を,指定したテキスト・ファイル(*.txt)に保存するために,名前を付けて保存 ダイアログをオープンします。 |