debugger.DebugTool.Change


デバッグ・ツールを変更します。

[指定形式]

debugger.DebugTool.Change(debugTool)

[引数]

引数

説明

debugTool

変更するデバッグ・ツールを指定します。

指定可能なデバッグ・ツールを以下に示します。

種類

説明

DebugTool.Simulator

シミュレータ

DebugTool.Minicube

MINICUBE

DebugTool.Minicube2

MINICUBE2(シリアル接続)

DebugTool.Minicube2Jtag

MINICUBE2(JTAG接続)

DebugTool.Iecube

IECUBE

DebugTool.Iecube2

IECUBE2

DebugTool.E1Jtag

E1(JTAG接続)

DebugTool.E1Serial

E1(シリアル接続)

DebugTool.E1Lpd

E1(LPD接続)

DebugTool.E2

E2エミュレータ(略称:E2)

DebugTool.E2Lite

E2エミュレータ Lite(略称:E2 Lite)

DebugTool.E20Jtag

E20(JTAG接続)

DebugTool.E20Serial

E20(シリアル接続)

DebugTool.E20Lpd

E20(LPD接続)

[戻り値]

デバッグ・ツールの変更に成功した場合 : True

デバッグ・ツールの変更に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

DebugToolで指定したデバッグ・ツールに変更します。
ただし,変更可能なデバッグ・ツールは,使用するデバイスによって異なります。変更可能なデバッグ・ツールは,プロジェクト・ツリーで[デバッグ・ツール]を選択し,コンテキストメニューの[使用するデバッグ・ツール]で確認してください。

注意

選択エミュレータできないエミュレータも指定できてしまいます。
CS+のデバッグ・ツールで選択できるエミュレータのみ指定してください。

[使用例]

>>>debugger.DebugTool.Change(DebugTool.Simulator)
True
>>>