build.Version


コンパイラ・パッケージのバージョンを参照します。

[指定形式]

build.Version

[設定]

なし

[参照]

アクティブ・プロジェクトで使用しているコンパイラ・パッケージのバージョン

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトで使用しているコンパイラ・パッケージのバージョンを参照します。

[使用例]

>>>print build.Version
V2.00.00