1.2 特  長

Pythonコンソールの特長を次に示します。

-

IronPython機能

IronPythonの機能を使用することができます。

Pythonコンソールで使用可能なIronPython言語では,Python言語が持つ機能に加えて,.NET Frameworkが持つ様々なクラス・ライブラリを使用することができます。

IronPythonの言語仕様については,以下のURLを参照してください。

http://ironpython.net/

-

プロジェクト機能

プロジェクトの作成,読み込み,アクティブ・プロジェクトの変更などを行うことができます。

-

ビルド機能

プロジェクト全体でのビルド,ファイル単位でのビルドなどを行うことができます。

-

デバッグ機能

デバッグ・ツールへの接続,切断,プログラムの実行制御,メモリや変数の参照や設定など行うことができます。