CS+の起動

CS+ の起動からプロジェクトの作成までを行います。

 

1. CS+の起動

   [スタート] → [すべてのプログラム] → [Renesas Electronics CS+ for CC(RH850/RX)] →

[CS+] を選択してCS+を起動します。

起動時に「ワン・ポイント・アドバイス」ダイアログが起ち上がります。参照したい方は[次へ]ボタンをクリックして参照してください。[OK]ボタンをクリックするとCS+の起動画面が表示されます。

 

ワンポイントアドバイス

スタートパネルについて

新たな開発でCS+を使い始めるときは、”スタートパネル”ボタン(下図)をクリックしてください。スタートパネルが表示され、新しいプロジェクトを作成したり、最近使ったプロジェクトや、お気に入りのプロジェクトを開いたりなど、簡単にプロジェクトを作成/開くことが可能です。(はじめてCS+をインストールして、起動した場合には、スタートパネルが表示されますが、一度プロジェクトを作成した後は、起動後に最新のプロジェクトが開きます。)