ルネサス
CS+では,ウインドウを自由自在にカスタマイズすることが出来ます。ここではウインドウ構成と「自動で隠す」・「フローティング」・「ドッキング」などのウインドウ・カスタマイズに関して説明します。
1. ウインドウ構成
CS+のウインドウ構成を説明します。
プロジェクト・ツリー・パネル :システム開発のフロー順に,CS+の機能を表示します。
メイン・パネル :プロジェクト・ツリーから選択した機能に対応するパネルを表示
します。
出力パネル :出力結果を表示します。