2. カテゴリの作成
カテゴリの作成方法を説明します。
ユーザは,自由にファイルをカテゴライズすることが可能です。
プロジェクト・ツリーの[ファイル]を右クリックして[追加]→[新しいカテゴリを追加]を選択してください。 |
下図のように[新しいカテゴリ]ができ,自由にネーミングすることができます。ここでは,例として[ソースファイル]とします。 |
[hwsetup.c]をドラッグして[ソース・ファイル]上でドロップすると[hwsetup.c]が[ソース・ファイル]にカテゴライズされます。 |
例として2つのカテゴリを作成しました。 |