4. コード生成
使用する機能の設定が終わりましたら,プログラムを生成します。
ツール・バーの[コードを生成する]ボタンをクリックすることでプログラムが出力されます。 |
プロジェクト・ツリーに生成されたプログラムが表示されます。 |
ワンポイント・アドバイス |
コード生成する前に
コード生成を実行しなくても,生成されるプログラムを確認することができます。これが,コード生成プレビュー機能です。プロジェクト・ツリーパネルの[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]からソースファイルをダブルクリックしてください。