プログラムの編集

 

2. エディット

手順に従い,プログラムをエディットしてください。

プロジェクト・ツリーのr_cg_main.cをダブルクリックしてください。

r_cg_main.cが表示されるので,以下の記述をコピーして,下図の位置にペーストしてください。

 

R_CMT0_Start();

プロジェクト・ツリーのr_cg_cmt_user.cをダブルクリックしてください。

 

r_cg_cmt_user.cが表示されるので,以下の記述をコピーして下図の位置にペーストしてください。

 

uint16_t  g_count;

 

uint16_t  inreg = 0,outreg = 0;

g_count++;

inreg = PORTA.PDR.BIT.B0;

outreg = inreg  ^  1;

PORTA.PDR.BIT.B0 = outreg;

PORTB.PDR.BIT.B7 = inreg;