デバッガの接続とダウンロード

 

ここではE1を用いて,プログラムをデバッグします。まずはデバッグを開始するにあたって準備を行います。

 

1. デバッグ・ツールの選択

使用するデバッグ・ツールとして[RX E1(Serial)]を選択します。

プロジェクト・ツリーのデバッグ・ツール上で右クリックして,[使用するデバッグ・ツール]→[RX E1(Serial)]を選択してください。

 

 

デバッグ・ツールとして[RX E1(Serial)]が選択されます。