ルネサス
ターゲットへロード・モジュール・ファイルのダウンロードが完了しましたので,プログラムを実行することが可能です。まずは,プログラムの実行と停止を行います。
1. プログラムの実行
CPUをリセット後,プログラムを実行させます。
メニューの「リセット&実行ボタン」をクリックしてください。
プログラムが実行され,ステータス・バーに[RUN]と表示されます。
R0K505111S000BEのLEDが交互に点灯します。