2.7.9  
現在のビルド・オプションをプロジェクトの標準に設定する
 
ビルド・ツールのプロパティ パネルにおいて,標準ビルド・オプションの設定に変更を加えると,プロパティの値を太字表示します。
| 
図 2.77 | プロパティ パネル(標準ビルド・オプション変更後) | 
 
現在選択しているプロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)のビルド・オプションを標準ビルド・オプションとする(太字表示を解除する)には,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,コンテキスト・メニューの[現在のビルド・オプションを選択しているプロジェクトの標準に設定する]を選択してください。
| 
図 2.78 | [現在のビルド・オプションを選択しているプロジェクトの標準に設定する]項目 | 
 
標準ビルド・オプションに設定後のプロパティの値は,以下のようになります。
| 
図 2.79 | プロパティ パネル(標準ビルド・オプション設定後) | 
 
| 
注意 | メイン・プロジェクトを選択している場合,メイン・プロジェクトの設定のみ行います。サブプロジェクトを追加していても,サブプロジェクトの設定は行いません。 |