日本語の文字コードを指定します。
[指定形式]
本オプションのパラメータにsjisを指定したものと見なします。
[詳細説明]
- | 入力ファイル中のコメントに対して,使用する文字コードを指定します。 |
- | パラメータに指定可能なものを以下に示します。これ以外のものを指定した場合は,ワーニングを出力しsjisとして扱います。なお,入力ファイル中で使用している文字コードと異なるものを指定した場合,動作は保証されません。 |
|
none
|
日本語の文字コードを処理しません
|
|
sjis
|
SJIS
|
|
euc_jp
|
EUC(日本語)
|
[使用例]
>CcnvCA78K0 input.c -c=euc_jp -o=output.c
|