|
|
|
|
|
E0592001
|
複数の入力ファイルが指定されています。
|
入力ファイルは1つしか指定できません。
入力ファイルを複数指定したい場合は,リスト・ファイルを使用してください。
|
|
E0592002
|
optionオプションに引数は指定できません。
|
引数を指定できないオプションに引数を指定しています。
|
|
E0592003
|
optionオプションに引数を指定してください。
|
引数が必要なオプションに引数を指定していません。
|
|
E0592004
|
optionオプションが複数回指定されています。
|
オプションは同時に1つしか指定できません。
|
|
E0592005
|
出力ファイルが指定されていません。
|
入力ファイルに対応する出力ファイルが指定されていません。
|
|
E0592006
|
入力ファイルfileの読込みに失敗しました。
|
フォルダ名またはファイル名に誤りがある可能性があります。リスト・ファイルに次のファイルが指定されている倍は,次の変換に移ります。
|
|
E0592007
|
変換結果ファイル fileの書込みに失敗しました。
|
フォルダ名に誤りがある可能性があります。
|
|
E0592008
|
出力ファイルfileの書込みに失敗しました。
|
フォルダ名に誤りがある可能性があります。
|
|
E0592009
|
リスト・ファイルfileの読込みに失敗しました。
|
フォルダ名に誤りがある可能性があります。
|
|
E0592010
|
リスト・ファイルfileの構文が認識できません。
|
リスト・ファイルの記述が正しくありません。
|
|
E0592011
|
ファイル名が重複しています。
|
入力ファイル,出力ファイル,変換結果出力ファイルのファイル名が重複しています。
|
|
E0592012
|
ファイル名が不正です。
|
コマンドライン指定時の入力ファイル名,もしくは,リスト・ファイル指定時の入出力ファイル名のいずれかが260文字を超えています。
|
|
E0592013
|
optionオプションに指定された引数が不正です。
|
引数の指定が不正です。
または,指定したファイル名が260文字を超えています。
|
|
E0592101
|
stringの書式が不正です。
|
CA78K0で許可されていない文法があるため,変換できません。入力ファイルを修正してください。
|
|
E0592102
|
アセンブラ埋め込みインライン関数をこれ以上追加できません。
|
アセンブラ埋め込みインライン関数の作成上限数を超えました。入力ファイルを修正してください。
|
|
E0592103
|
テンポラリ・ファイルの削除に失敗しました。
|
テンポラリ・ファイルの削除に失敗しました。テンポラリ・ファイルを削除してください。
|