全般に関わる設定のうち,スマート・ブラウザーに関連した設定を行います。
図 A.54 | オプション ダイアログ([全般 - スマート・ブラウザー]カテゴリ) |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
(1) | [プロジェクト読み込み後の自動更新タイミング] |
プロジェクトを読み込んだ時,またはアクティブ・プロジェクトを切り替えた時に表示内容を自動更新するかどうかと,自動更新するタイミングを,以下の中からドロップダウン・リストにより選択します。
|
週1回
|
週1回更新します。
|
|
毎日
|
1日に1回更新します。
|
|
毎回
|
プロジェクトを読み込んだ時に毎回更新します(デフォルト)。
|
|
なし
|
自動更新しません。
|
(2) | [メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する] |
|
|
メッセージのヘルプを開くときFAQを検索します(デフォルト)。
FAQはWindowsのデフォルトのブラウザで表示します。
|
|
|
メッセージのヘルプを開くときFAQを検索しません。
|
|
初期値に戻す
|
現在表示している項目の指定をすべてデフォルトに戻します。
|
[機能ボタン]
|
|
|
|
すべて初期値に戻す
|
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。
ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。
|
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。
|
|
適用
|
変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。
|
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|