ルネサス
top
RI78V4 環境
解析編
機 能
解析情報のクリア
2. 5 解析情報のクリア
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
ツールバー
に配置されている
ボタンを押下することにより,
子パネル表示エリア
に表示されている解析情報をクリアすることができます。
図2―9 解析情報のクリア
備考
ボタンを押下した際には,トレース・バッファの内容もクリアされます。
差分情報
前のトピックスへ
使用状況の絞り込み
次のトピックスへ
解析情報の保存
目次
概 要
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープン
トレース開始イベントの設定
解析結果 パネルのオープン
解析情報のクリア
解析情報の保存
解析情報の復元