プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[プログラム解析(解析ツール)]ノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択 |
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[プログラム解析(解析ツール)]ノードを選択したのち,コンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択 |
すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,プロジェクト・ツリー パネル上において,[プログラム解析(解析ツール)]ノードを選択することで,解析ツールの詳細情報を表示します。 |
解析ツールの詳細情報を,カテゴリ別のリスト形式で表示し,設定の変更を直接行うことができるエリアです。
マークは,そのカテゴリ内に含まれているすべてのプロパティ項目が展開表示されていることを示し,また,
マークは,カテゴリ内のプロパティ項目が折りたたみ表示されていることを示します。展開/折りたたみ表示の切り替えは,このマークのクリック,またはカテゴリ名のダブルクリックにより行うことができます。
カテゴリ,およびそれに含まれるプロパティ項目の表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。
タブを選択することにより,詳細情報を表示するカテゴリが切り替わります。
このパネルには,次のタブが存在します(各タブ上における表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください)。
プロパティ パネル専用の[編集]メニューの各項目,および機能は次のとおりです。
このパネル上において,マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューの各項目,および機能は次のとおりです。