ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
クロック発生回路
R_CGC_RAMECC_Start
R_CGC_RAMECC_Start
RAM-ECC機能を開始します。
[指定形式]
void R_CGC_RAMECC_Start ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_CGC_Set_ClockMode
次のトピックスへ
R_CGC_RAMECC_Stop
目次
R_CGC_Create
R_CGC_Create_UserInit
r_cgc_ram_ecc_interrupt
r_cgc_stackpointer_interrupt
r_cgc_clockmonitor_interrupt
R_CGC_Get_ResetSource
R_CGC_Set_ClockMode
R_CGC_RAMECC_Start
R_CGC_RAMECC_Stop
R_CGC_StackPointer_Start
R_CGC_StackPointer_Stop
R_CGC_ClockMonitor_Start
R_CGC_ClockMonitor_Stop