| 
 r_mac32bit_interrupt_flow 
 | 
32ビット積和演算オーバーフロー/アンダーフロー割り込みINTMACLOFの発生に伴う処理を行います。
備考  | 本API関数は,32ビット積和演算オーバーフロー/アンダーフロー割り込みINTMACLOFに対応した割り込み処理として呼び出されます。  | 
 
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static  void    r_mac32bit_interrupt_flow ( void ); 
 | 
 
 
CC-RLコンパイラの場合
static  void  __near r_mac32bit_interrupt_flow ( void ); 
 | 
 
[引数]
なし
[戻り値]
なし