-
rel_mpl
-
ER rel_mpl ( ID mplid, VP blk );
mplidで指定された可変長メモリ・プールに
blkで指定された可変長メモリ・ブロックを返却します。
可変長メモリ・ブロックを返却したあと,対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングされているタスクをキューの先頭から調べていき,待ちタスクが要求するサイズのメモリを割り当てられる場合はメモリを割り当てます。この動作を待ちキューにタスクがなくなるか,メモリが割り当てられなくなるまで繰り返します。これにより,メモリを獲得できたタスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
備考 RI600PXでは,
blkに関して簡易的なエラー検出しか行っていません。
blkには,必ず正しい値を指定してください。
blkが不正でかつエラー検出されない場合,以後の動作は保証されません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
|
|
|
|
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
|
|
|
|
- mplidの可変長メモリ・プールが存在しない。
|