(符号付き)ワード・データの除算(可変ステップ)を行います。(Divide Word Quickly)
[指定形式]
[機能]
汎用レジスタreg2のワード・データを汎用レジスタreg1のワード・データで除算し,その商を汎用レジスタreg2に,余りを汎用レジスタreg3に格納します。汎用レジスタreg1は影響を受けません。
reg1,reg2の値から除算に必要となる最小なステップ数を判断して,演算を実行します。
ゼロで割ったときは,オーバフローを生じ,OVフラグ以外の演算結果は不定となります。
[詳細説明]
- | アセンブラでは,機械語命令のdivq命令が1つ生成されます。 |
[フラグ]
|
CY
|
−
|
|
OV
|
オーバーフローが起こった場合1,そうでない場合0
|
|
S
|
演算結果の商が負になった場合1,そうでない場合0
|
|
Z
|
演算結果の商が0になった場合1,そうでない場合0
|
|
SAT
|
−
|