無条件分岐(PC相対)を行います。(Jump Relative)
[指定形式]
disp32に指定できるものを次に示します。
[機能]
オペランドに指定した絶対値式,または相対値式の値と,現在のプログラム・カウンタ(PC)の値を加算したアドレスに制御を移します。
[詳細説明]
アセンブラでは,機械語命令のjr命令(6バイト長命令)が1つ生成されます。
[フラグ]
[注意事項]
- | disp32に,奇数値を持つ絶対値式を指定した場合,次のメッセージが出力され,アセンブルが中止されます。 |
|
E0550226 : 奇数のディスプレースメントが指定されています。
|