M0523028 |
[メッセージ] |
Rule ルール番号: 内容 |
[説明] |
MISRA-C:2004のルール番号と内容の該当箇所を検出しました。 |
M0523086 |
[メッセージ] |
Rule ルール番号: 内容 |
[説明] |
MISRA-C:2012のルール番号と内容の該当箇所を検出しました。 |
M0536001 |
[メッセージ] |
制御レジスタを更新します。(register-information) |
[説明] |
制御レジスタへの書き込みを検出しました。 |
M0560101 |
[メッセージ] |
No stack information in "ファイル" |
[説明] |
"ファイル"内にスタック情報がありません。"ファイル"はアセンブラ出力ファイルの可能性があります。最適化リンカが出力するスタック情報ファイルに当該ファイルの内容は含まれません。 |
M0560102 |
[メッセージ] |
Stack size "サイズ" specified to the undefined symbol "シンボル" in "ファイル" |
[説明] |
"ファイル"内の未定義シンボル"シンボル"に,スタックサイズ "サイズ" が指定されています。 |
M0560103 |
[メッセージ] |
Multiple stack sizes specified to the symbol "シンボル" |
[説明] |
シンボル"シンボル"は,複数のスタックサイズが指定されています。 |
M0560300 |
[メッセージ] |
Mode type "モード種別1" in "ファイル" differ from "モード種別2" |
[説明] |
異なるモード種別のファイルを入力しました。 |
M0560400 |
[メッセージ] |
Unused symbol "ファイル"-"シンボル" |
[説明] |
"ファイル"内の"シンボル"は使用されていません。 |
M0560500 |
[メッセージ] |
Generated CRC code at "アドレス" |
[説明] |
"アドレス"にCRCコードを出力しました。 |
M0560510 |
[メッセージ] |
Section "セクション" was moved other area specified in option "cpu=<メモリ属性>” |
[説明] |
セクションを分割せずにcpu=<メモリ属性>にしたがって"セクション"を配置しました。 |
M0560511 |
[メッセージ] |
Sections "セクション名","分割後のセクション名" are Non-contiguous |
[説明] |
"セクション名"のセクションを分割し,"分割後のセクション名"のセクションを生成しました。 |
M0560512 |
[メッセージ] |
Section "セクション" created by "オプション" |
[説明] |
"オプション"によって,"セクション"を作成しました。 |
M0560700 |
[メッセージ] |
Section address overflow out of range : "セクション" |
[説明] |
"セクション"のアドレスが使用可能なアドレス範囲を超えました。 |