以下のオプションは,ほかの特定のオプションにより動作が変わります。
| 
 
-preprocess 
 | 
 
-Pオプションと同時に指定しない場合,無効となります。 
このとき,警告を出力しません。 
 | 
| 
 
-o 
 | 
 
-P,-S,-cオプションと同時に指定した場合,生成ファイルの種別は,それぞれプリプロセス処理済みファイル/アセンブリ・ソース・ファイル/オブジェクト・ファイルとなります。 
 | 
| 
 
-g 
 | 
 
-Oオプションと同時に指定した場合,最適化の影響でデバッグ情報がソース行ごとに出ないなどがあります。 
 | 
| 
 
-Oinline_level 
 | 
 
-merge_filesオプションと同時に指定した場合,可能ならファイル間インライン展開を行います。 
 |