マイクロコントローラに搭載されているフラッシュ・メモリのためのオプション設定を行います。
ただし,このタブは,選択しているマイクロコントローラがフラッシュ・オプションに対応している場合のみ表示されます。
なお,各オプションの設定はこのタブ上では行わず,[フラッシュ・オプション]カテゴリ内[フラッシュ・オプション]プロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることによりオープンする,フラッシュ・オプションの設定 ダイアログで行います([...]ボタンは,デバッグ・ツールと接続している場合のみ表示されます)。
このダイアログにおいて,各項目の設定を完了したのち,[書き込み]ボタンをクリックしてください。
設定内容についての詳細は,フラッシュ・オプションの設定 ダイアログを参照してください。