タイマ計測イベントを設定することにより,プログラムの実行過程において,任意の区間の実行時間を計測することができます。
2.13.2.3 タイマ計測イベントを編集する【Full-spec emulator】【E1】【E20】
| タイマ計測イベントの設定に関しては(有効イベント数の制限など),「2.17.6 イベント設定に関する留意事項」も参照してください。 | 
| タイマ機能を使用するためには,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[タイマ]カテゴリ内[タイマ機能を使用する]プロパティにおいて,[はい]が指定されている必要があります。 |