設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内で行います。
注意 1.  | 接続したマイクロコントローラがトレース機能を搭載していない場合,デバッグ・ツールと接続後,このカテゴリ内のプロパティは変更不可状態となります(トレース機能を使用することはできません)。  | 
 
注意 2.  | プログラム実行中は,このカテゴリ内のプロパティを変更することはできません。  | 
 
図 2.115  | [トレース]カテゴリ【E1】【E20】  | 
 
トレースを取得する対象を次のドロップダウン・リストにより選択します。
このプロパティの選択肢は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[マルチコア]カテゴリ内の[デバッグ・モード]プロパティで選択されているモードによって変化します。
| 
 
デバッグ対象コアのみ 
 | 
 
現在デバッグ対象に選択しているPEのみを対象にトレース・データを収集します(デフォルト)。 
トレース・データ収集後,PEを切り替えてもトレース パネルの表示内容は変わりません。 
 | 
| 
 
全てのコア 
 | 
 
全PEを対象にトレース・データを収集します。 
トレース・データ収集後,PEを切り替えることにより,対応するトレース・データの内容をトレース パネルに表示します。 
 | 
 
| 
 
コア名称 
 | 
 
選択したコア名称のトレース・データを収集します。 
 | 
 
 
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラがマルチコアの場合のみ表示します。
このプロパティは,すべてのコアが停止状態の場合のみ変更可能です。
注意  | このプロパティは,すべてのコアが停止状態の場合のみ変更可能です。 
このプロパティの設定は,ユーザ・プログラム実行開始前に反映されます。  | 
 
収集するトレース・データの種類を次のプロパティにより選択します。
| 
 
分岐を取得する 
 | 
 
プログラム実行中に発生した分岐処理の分岐元/分岐先の命令のPC値をトレース・データとして収集します。 
 | 
| 
 
データ・アクセスを取得する 
 | 
 
プログラム実行中に成立したアクセス系イベントのデータ情報をトレース・データとして収集します。 
 | 
| 
 
データ・アクセスの実行アドレスを取得する 
 | 
 
プログラム実行中に成立したアクセス系イベントの命令のPC値をトレース・データとして収集します。 
 | 
| 
 
ローカル変数へのアクセスを取得する 
 | 
 
プログラム実行中に成立したローカル変数へのアクセス系イベントのデータ情報をトレース・データとして収集します。 
 | 
| 
 
ソフトウェア・トレースを取得する 
 | 
 
プログラム実行中に発生した埋め込み用のトレース出力命令の情報をトレース・データとして収集します。 
 | 
| 
 
DBCPを取得する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBCPの情報をトレース・データとして収集します。 
 | 
| 
 
DBTAGを取得する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBTAGの情報をトレース・データとして収集します。 
 | 
| 
 
DBTAG取得時に実行アドレスを出力する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBTAGの情報を収集する際に,DBTAGの実行アドレスも収集します。 
 | 
| 
 
DBPUSHを取得する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBPUSHの情報をトレース・データとして収集します。 
 | 
| 
 
DBPUSH取得時に実行アドレスを出力する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBPUSHの情報を収集する際に,DBPUSHの実行アドレスも収集します。 
 | 
 
注意  | これらのプロパティを変更すると,トレース・メモリがクリアされます。  | 
 
トレース機能を使用する際の優先度を次のドロップダウン・リストにより選択します。
| 
 
スピード優先 
 | 
 
リアルタイム性を優先してトレースを行います(デフォルト)。 
 | 
| 
 
データ優先 
 | 
 
データの取りこぼしが発生しないように,CPUの実行パイプラインを一時的に停止してトレースを行います。 
 | 
 
注意  | このプロパティを変更すると,トレース・メモリがクリアされます。  | 
 
トレース機能を開始する前に,トレース・メモリを一度クリア(初期化)するか否かを選択します。
クリアする場合は[はい]を選択してください(デフォルト)。
備考  | トレース パネルのツールバーの 
ボタンをクリックすることにより,トレース・メモリを強制的にクリアすることができます。  | 
 
収集したトレース・データでトレース・メモリがいっぱいになった際の動作を,次のドロップダウン・リストにより選択します。
| 
 
トレース・メモリを上書きし実行を続ける 
 | 
 
トレース・メモリがいっぱいになると,古いトレース・データに上書きを続けます(デフォルト)。 
[実行前にトレース・メモリをクリアする]プロパティで[はい]を選択している場合は,再実行時,トレース・データをクリアしたのち,トレース・データの書き込みを行います。 
 | 
| 
 
トレースを停止する 
 | 
 
トレース・メモリがいっぱいになると,トレース・データの書き込みを停止します(プログラムの実行は停止しません)。 
 | 
| 
 
停止する 
 | 
 
トレース・メモリがいっぱいになると,トレース・データの書き込みを停止すると同時にプログラムの実行を停止します。 
 | 
 
注意  | このプロパティを変更すると,トレース・メモリがクリアされます。  | 
 
トレース・データの取得範囲を次のドロップダウン・リストにより選択します。
ただし,このプロパティは,デバッグ・ツールと接続時のみ変更することができます。
| 
 
区間をトレース 
 | 
 
トレース開始イベントとトレース終了イベントで設定した区間の実行履歴をトレース・データとして収集します(デフォルト)。 
 | 
| 
 
範囲外をトレース 
 | 
 
トレース開始イベントとトレース終了イベントで設定した範囲外の実行履歴をトレース・データとして収集します。 
 | 
 
注意  | このプロパティの設定を変更した場合,現在設定しているトレース開始イベント/トレース終了イベントはすべて無効となります。  | 
 
備考  | [範囲外をトレース]を選択した場合では,次のように,トレース開始イベント/トレース終了イベントで設定するアドレスを下限/上限とし,トレース・データの取得範囲が決定されます。  | 
 
 
ソフトウェア・トレースのLPD出力に関する設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内で行います。
注意 1.  | 接続したマイクロコントローラがLPD出力機能を搭載していない場合,デバッグ・ツールと接続後,このカテゴリ内のプロパティは変更不可状態となります(ソフトウェア・トレースのLPD出力機能を使用することはできません)。  | 
 
注意 2.  | プログラム実行中は,このカテゴリ内のプロパティを変更することはできません。  | 
 
図 2.116  | [ソフトウェア・トレースのLPD出力]カテゴリ【E2】  | 
 
ソフトウェア・トレースをLPD出力するか否かを選択します。
このプロパティで[いいえ]を選択してE2と接続した場合,接続中にこのプロパティを変更することはできません。
ソフトウェア・トレースをLPD出力する対象を次のドロップダウン・リストにより選択します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラがマルチコアの場合のみ表示します。
E2と接続中にこのプロパティを変更することはできません。
| 
 
コア名称 
 | 
 
選択したコア名称のソフトウェア・トレース・データをLPD出力します。 
 | 
 
LPD出力するソフトウェア・トレース・データの種類を次のプロパティにより選択します。
| 
 
DBCPを出力する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBCPの情報をトレース・データとしてLPD出力します。 
 | 
| 
 
DBTAGを出力する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBTAGの情報をトレース・データとしてLPD出力します。 
 | 
| 
 
DBTAGの実行アドレスを出力する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBTAGの情報をLPD出力する際に,DBTAGの実行アドレスも出力します。 
 | 
| 
 
DBPUSHを出力する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBPUSHの情報をトレース・データとしてLPD出力します。 
 | 
| 
 
DBPUSHの実行アドレスを出力する 
 | 
 
プログラム実行中に発生したDBPUSHの情報をLPD出力する際に,DBPUSHの実行アドレスも出力します。 
 | 
 
ソフトウェア・トレースのLPD出力機能を使用する際の優先度を次のドロップダウン・リストにより選択します。
| 
 
スピード優先 
 | 
 
リアルタイム性を優先してLPD出力を行います(デフォルト)。 
 | 
| 
 
データ優先 
 | 
 
データの取りこぼしが発生しないように,CPUの実行パイプラインを一時的に停止してLPD出力を行います。 
 | 
 
出力したソフトウェア・トレース・データで記録メモリが満たされた際の動作を,次のドロップダウン・リストにより選択します。
| 
 
記録メモリを上書きして実行を続ける 
 | 
 
記録メモリを使い切ると,古いソフトウェア・トレース・データに上書きを続けます。 
 | 
| 
 
記録を停止する 
 | 
 
記録メモリを使い切ると,ソフトウェア・トレース・データの出力を停止します(プログラムの実行は停止しません)。 
 | 
| 
 
プログラムを停止する 
 | 
 
記録メモリを使い切ると,ソフトウェア・トレース・データの出力を中止すると同時にプログラムの実行を停止します。 
 |