2.5.2.2  
ダウンロード・ファイル(*.hex/*.mot/*.bin)を追加する
 
ロード・モジュール・フォーマット以外のファイル(インテル拡張ヘキサ・ファイル(*.hex)/モトローラ・Sタイプ・ファイル(*.mot)/バイナリ・ファイル(*.bin))をダウンロード対象に追加する場合は,ダウンロード・ファイル ダイアログにおいて,次の手順の操作を行ってください。
[追加]ボタンをクリックすると,[ダウンロード・ファイル一覧]エリアの最終行に空欄の項目(“-”)が表示されます。
(2)  | 追加するダウンロード・ファイルのプロパティ設定  | 
 
[ダウンロード・ファイルのプロパティ]エリアにおいて,追加するダウンロード・ファイルの選択とダウンロード条件を設定します。
表示される各項目において,次の設定を行ってください。
設定を完了すると,[ダウンロード・ファイル一覧]エリア内の空欄の項目に,ここで指定したファイル名が反映されます。
| 
 
ファイル 
 | 
 
追加するダウンロード・ファイル(インテル拡張ヘキサ・ファイル(*.hex)/モトローラ・Sタイプ・ファイル(*.mot)/バイナリ・ファイル(*.bin))を指定します(最大指定文字数:259文字)。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
空欄 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
キーボードからの直接入力,またはこのプロパティを選択すると右端に表示される[...]ボタンのクリックによりオープンするダウンロードするファイルを選択 ダイアログによる指定 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
「表 2.1  ダウンロード可能なファイル」参照 
 | 
| 
 
ファイルの種類 
 | 
 
追加するダウンロード・ファイルのファイル形式を選択します。 
ここでは,[ロード・モジュール・ファイル]以外を選択します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
ロード・モジュール・ファイル 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
ロード・モジュール・ファイル 
 | 
 
ロード・モジュール・フォーマットを指定します。 
 | 
| 
 
ヘキサ・ファイル 
 | 
 
インテル拡張ヘキサ・フォーマットを指定します。 
 | 
| 
 
S レコード・ファイル 
 | 
 
モトローラ・Sタイプ・フォーマットを指定します。 
 | 
| 
 
バイナリ・データ・ファイル 
 | 
 
バイナリ・フォーマットを指定します。 
 | 
| 
 
オフセット 
 | 
 
指定したファイルのダウンロードを開始するアドレスからのオフセット値を指定します。 
なお,この項目は,[ファイルの種類]に[ヘキサ・ファイル],または[S レコード・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
0 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
キーボードからの直接入力 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
0x0〜0xFFFFFFFFの16進数 
 | 
| 
 
開始アドレス 
 | 
 
指定したファイルをダウンロードする開始アドレスを指定します。 
なお,この項目は,[ファイルの種類]に[バイナリ・データ・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
0 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
キーボードからの直接入力 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
0x0〜0xFFFFFFFFの16進数 
 | 
 
備考  | オブジェクト情報,およびシンボル情報をダウンロードするか否かの指定は,ダウンロードするファイルの種類がロード・モジュール・ファイルの場合のみ行うことができます。  | 
 
[ダウンロード・ファイル一覧]エリアでの表示順序が,ダウンロードの際の実行順序となります。
順序を変更する場合は[↓]/[↑]ボタンで変更してください。
このダイアログでの設定を有効とし,指定したファイルがダウンロード・ファイルとして追加されます(プロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内に追加したファイル名とダウンロード条件が表示されます)。